This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:20-36Vin,~20Vout /9A 的首选解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM61495, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080850/lm25145-preferred-solution-for-20-36vin-20vout-9a

部件号:LM25145
线程中讨论的其他部件: LM61495LM25148

大家好,团队

我正在寻找一个降压控制器来支持20-36V 输入,输出大约为20V @ 9A 最大连续电流。 我注意到 LM25145是一个选项。  

如果 LM25145是这里最受欢迎的产品,请您提出建议,或者您还有其他选择吗? 设备是否有任何 BOM 参考和计算工具?

感谢你的帮助。

此致,  

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    此处建议使用 LM25145或 LM25148。 两个控制器在各自的产品文件夹中都有链接快速启动计算器。 或者,您也可以考虑使用 LM61495 10A 降压转换器。

    此致,

    蒂姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Max。