This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:断电顺序

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080663/tps65100-power-off-sequence

部件号:TPS65100

数据表具有开机顺序(图10),但没有关机顺序。

您是否有断电顺序图?

它设计有以下设置。

 VIN =+ 5V

 A VDD =+ 10.5伏

 VGH =+ 18V

 VGL =-6V

 VCOM = 3.38 V

 FB4 =未使用

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此设备没有特定的关机顺序。 AVDD,VGH,VGL 导轨的坠落时间取决于它们各自的负载和反馈网络中电阻器的值。

    此致,

    聊斋