This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:太阳能输入与 USB-C 输出同时进行

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080870/bq25798-solar-input-at-the-same-time-as-usb-c-output

部件号:BQ25798
“线程”中讨论的其它部件:BQ25792

在向 USB-C 设备放电时,是否可以从连接的太阳能面板为电池充电?

考虑到这是一个单一的感应系统,我对此表示怀疑。

我们正在尝试设计一个小型便携式电池组,该电池组可以通过太阳能面板充电并输出到 USB-C,同时执行这两项操作是一项设计要求。 当阳光不可用时,还需要通过 USB-C 插入电池。 否则,我们将研究将 BQ25792与专用 MPPT 芯片配合使用。