This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:SoC 始终返回0

Guru**** 1412350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080528/bq27411-g1-soc-always-returns-0

部件号:BQ27411-G1
“线程:测试”中讨论的其它部件

最初,我们使用 的是 BQ27441DRZR-G1A,但只有 I2C 命令。 我们遵循了《快速入门指南》,最后使用了一个相当简单的过程:

1.解除密封

2.进入配置更新模式

3.写下设计能力,设计能耗,端接电压和锥率

4.处理校验和

5.退出配置更新模式

6.密封

然后我们会定期阅读 SoC。 一切都很棒!

但是,我们现在切换到了 BQ27411DRZR-G1A,同样的过程似乎不起作用。 当我们尝试读取 SoC 时,它总是返回0。 它可以读取温度和电压,不会出现任何问题,但不会读取 SoC。 据我所知,这些部件之间的主要区别是 GPOUT 引脚更改为 PROG 引脚(因此我们确保根据数据表建议向下拉 PROG 引脚),并且箱引脚更改为测试引脚 (再次强调,我们确保根据数据表建议将其向下拉)。

您是否需要发送一些额外命令才能获得  BQ27411DRZR-G1A 以提供有效的 SoC? 我没有看到任何 Quickstart 指南,说明需要发送哪些 I2C 命令才能设置和使用 BQ27411DRZR-G1A。

谢谢,

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    配置更新模式使用的退出过程是什么? 这两个更新应该非常相似。 更新后 Qmax 值是多少?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒