This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:5.8伏操作?

Guru**** 2391335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080825/lmz20502-5-8v-operation

部件号:LMZ20502

大家好,团队

请在这里提供建议吗?

"

据我所见,电压输入范围最大=5.5V,但我们希望为模块提供5.8 V 的持续电压。
模块的使用寿命是否会缩短?

"

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    您不应在数据表建议的 VIN 范围之外操作设备。 无法保证设备的运行和可靠性超出此范围。

    此致,

    瓦伦