This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:没有高级主动夹持选件是否是一个重要问题?

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC5870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080774/ucc21750-is-it-an-important-issue-not-to-have-the-advanced-active-clamping-option

部件号:UCC21750
“线程: UCC5870-Q1”中讨论的其它部件

您好,

不使用高级主动锁模是否真的是一个重要问题? 我需要针对 IGBT 集电极-发射器过电压提供有效保护,如果 UCC21750没有此选项,我想知道是否有问题。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier,

    在我们看到的 UCC217xx 应用中,我以前没有看到过用于 IGBT 的有源钳位。 除非您有“边角箱”使用,否则我会说这很可能不需要。

    如果需要,可以离散地实施此功能,但除非您有非常大的 VCE 覆盖物,1)在 SC 检测后,设备无法有效保护2)有损坏设备的风险,否则我会说不需要。

    关于离散实现,Littelfuse 有个简短的应用说明,说明如何使用离散二极管实现这一点。

    UCC5870-Q1具有此功能,但这是一个超高级驱动器,其引脚数和 SPI 超过两倍。 甚至与 UCC21750不在同一球场。

    [引用 userid="512591" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forume/1080774/ucc21750-这是一个重要的问题-不是一个先进的主动夹持选项"]我需要有效的保护来防止 IGBT 集电极-发射器过电压[引用]

    如果您正在讨论如何防止短路事件等 VCE 过电压,并防止在短路情况下关闭时发生过冲,UCC217xx 系列具有内置的 SC 检测和安全关机功能,这些功能正是为此而设计的。

    请参阅我们的常见问题解答,该常见问题比较了所有 UCC217xx 系列

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011093/faq-ucc21710-what-are-the-differences-between-ucc217xx-and-iso5x5x

    SC (短路)保护检测 IGBT VCE 电压是否过高(退出饱和区域),然后关闭设备。 在 UCC217xx 中,有一个安全关闭程序,该程序会逐渐关闭浇口,以减少过冲并防止损坏。 因此,从这个意义上讲,已经有了一种内置的 VCE 保护膜

    UCC217xx 系列均具有软关闭/安全关闭功能,可在短路情况下关闭设备时减少 VCE 过冲,并且非常有效。

    请按“Resolved (已解决)”按钮,让我知道这是否可以回答您的所有问题。 如果您还有其他问题,请告诉我!

    最佳

    迪米特里