This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:固定输出电压高达5或3.3V?

Guru**** 2503055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080775/tps706-fixed-output-voltages-up-to-5-or-3-3v

部件号:TPS706

大家好,团队

TPS706的数据表显示,固定输出电压高达5V:

但可用设备仅达到3.3V:

我希望后一个信息是正确的,而第一个信息是典型的。 这是正确的吗?

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

              是的,这是数据表中的一个典型值。 目前,本设备的固定输出电压最高为3.3V。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特