This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:将电池发送给 TI 以进行新的化学 ID 表征的过程是什么?

Guru**** 633810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080711/bq27520-g4-what-is-the-process-of-sending-the-battery-to-ti-for-new-chemical-id-characterization

部件号:BQ27520-G4

您好,

我们对向 TI 表征实验室发送新电池以创建新的化学品 ID 的过程感兴趣。 (我们无法通过 GPC 工具获得低于8%的结果,因此我们看到了一些奇怪的效果)。

很遗憾,我在任何地方都找不到流程描述。

下面是我的问题:

1.获取新化学品 ID 需要多长时间?

2.我们需要支付哪些成本才能获得新的化学品 ID?

3.电池应发送到哪个地址?

4.应该发送什么内容? (有多少电池,数据表,测量值等?)

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr 您好,

    我向你发送了一个朋友请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在任何地方都没有看到该请求,因此我向您发送了该请求(如果有帮助)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发送了信息