This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:对多个重置对组件生命周期的影响

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080800/tps3803-q1-impact-on-multiple-resets-on-component-lifetime

部件号:TPS3803-Q1

您好,

我们的设备具有特殊的工作条件,使用镍氢电池。 我们当前的应用是在一个特定电压下切断操作,由于蓄电池的特性使其充电恢复,所有 IC 由于无负载状态而持续开-关状态。

我们希望了解这种开关状态对以下 IC 的影响:(已附加重置波形)

  • TPS75201QPWPRQ1  
  • TPS3803-01QDCKRQ1
  • TPS57160QDGQRQ1  
  • TXB0104QRUTRQ1  
  • TPS7B7701QPWPRQ  
  • TPS2041BQDBVRQ1  

请提供您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于 TPS3803-01QDCKRQ1:此处没有足够的详细信息可供回答,但请确保设备不会暴露在超出数据表中规格的工作条件下。