This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS753:将3.7V 电池调节为3.3V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080836/tps753-regulating-3-7v-battery-into-3-3v

部件号:TPS753

您好,

我将使用  TPS753 (DigiKey)为定制设计的3.3V 医疗设备供电。 我的设备的最大电流消耗为400mA,我计划使用3.7V - 2700mAh -锂离子电池为设备供电。

根据产品数据表(数据表)图11,将有~160mV 的降压@ +25 C,从3.7V 电池获得3.3V 电量看起来很好。

我想知道 我的供稿是真的,还是我应该考虑其他因素?

谢谢你,

萨贾德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sajjad,

              数据表的 EC 表中提供了压降规格,它等于1.5A 时的最大值300mV。 压降随负载电流而扩展,因此,在400mA 的负载电流下,您可以提供足够的压降,VIN =3.7V,VOUT =3.3V。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特