This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:VBHOT REGN 关闭

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080432/bq25618-vbhot-regn-off

部件号:BQ25618
线程中讨论的其他部件: BQ25611

《BQ25618》第8.3.2节规定如下:

如果只有电池存在且电压高于耗尽阈值(VBAT _DPLZ),BATFET 将打开和
将电池连接至系统。 REGN 保持关闭以最小化静态电流。

 

如果没有 USB 电源时 REGN 将关闭,则系统如何在高温下决定关闭助力器:

此外,第3页似乎有一个打字错误:“电池开始放电,直到满足系统电源要求。 此补充模式可防止输入源过载"。 相同的错误(?) 在 BQ25611中。

谢谢,致以诚挚的问候!

安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,安布罗瓦斯,  

    您提到的第8.3.2节是指没有输入源连接到 BQ25618时。 蓄电池放电以为系统负载供电,REGN 关闭以最大程度延长蓄电池寿命。  

    当设备处于升温模式时,REGN 将打开(如第8.3.3.1节所述),并且设备将启用冷热保护。  

    感谢您指出这种类型,它应该说“电池开始放电,直到满足系统电源要求。” 我将努力在数据表中调整此项。  

    此致,

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加瑞特您好,

    我是否正确地理解,UVLO 构函器仅检测 VLOZ 的 VBUS 上升边缘。 VBUS 上的下降边缘不会影响 REGN LDO?

    此致,

    安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,安布罗瓦斯,  

    数据表第7.6节指出,如果 VBUS 下降太低(典型值3.15 V),REGN LDO 将关闭。  

    此致,

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷特,您好!

    感谢您的回答,这将引导我们回答最初的问题:

    如果没有 USB 电源时 REGN 将关闭,那么系统如何在高温下决定关闭助力器?

    此致,

    安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,安布罗瓦斯,  

    在升压模式下,设备(包括 REGN)由电池电压供电。 例如,当增压模式启用条件有效时,将删除输入电源在充电模式和增压模式之间的转换。 REGN 无法关闭。

    我在上述关于在 VBUS 下降太低时 REGN LDO 关闭的回答是针对禁用升压模式的情况。  

    此致,

    加勒特