This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610RGET 充电指示灯转向灯问题

Guru**** 2416320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080288/bq24610-bq24610rget-charging-light-turn-light-issue

部件号:BQ24610

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用 BQ24610RGET 为电池充电,芯片控制针脚 STAT1 STAT2用于控制充电指示灯。 充电过程中,红色亮起, 充电结束绿色亮起。  

问题:电池充满电后,指示灯从红色变为绿色,适配器已拔下电源插头,此时适配器已插入电源,且充电指示灯为红色。 指示灯变为绿色需要2至3分钟。

客户想知道为什么适配器插入充满电的电池后 LED 指示灯不会立即变绿。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃,

    请发送示意图,显示哪种颜色与 STATx 引脚对应? 此外,在这种情况下,您是否可以共享输入电压,PH 电压,电池电压和充电电流的波形?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    首先感谢您的支持!

    [引用 userid="314452" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1080288/bq24610-bq24610rGet-Charging-lice-ture-turl-lice-issue/3999320#3999320"]请发送示意图,显示哪种颜色与 STATx 对应?[引用]

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/Charger_5F00_Board.pdf

    以下是一段视频:

    e2e.ti.com/.../LED-_2800_1_2900_.mp4

    STAT1引脚:红灯,STAT2引脚:绿色

    [引用 userid="314452" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forume/1080288/bq24610-bq24610rGet-charging-lif-ture-ture-lif-lect-lice-issue/3999320#3999320"],您还能共享输入电压,电流和电压的波形吗?

    输入电压: 10V

    在红灯期间:  

    • pH 电压:4.22
    • 蓄电池电压:4.22

    充满电后,绿色指示灯亮起:

    • pH 电压:4.13
    • 蓄电池电压:4.13

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃,

    我怀疑正在发生的情况是电池在周期结束时未充满电。 满电蓄电池的电压为4.13 V,这一点很明显。蓄电池的充电阈值范围为4.07 V 至4.13 V。这意味着如果放电路径更小, 当重新佩戴适配器时,充电器会重新启动新的充电周期。

    请检查与蓄电池的连接,并确保客户 已尽可能降低蓄电池的阻抗。 此外,我建议通过 ISET2降低预充电/终端电流阈值,以获得更低的终端电流,并接近全值充电调节电压。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。