This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:3A 和4A 之间的差异?

Guru**** 2390370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, TPSM82813
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080683/tpsm82810-difference-between-3a-and-4a

部件号:TPSM82810
线程中讨论的其他部件:TPSM82813

您好,

TPSM82810和 TPSM82813有何区别?

他们有相同的数据表, 除了 输出电流之外,我找不到它有什么区别。

它们的规格是否相同?(例如,我们可以找到 TPSM82810 (4A 版本)的效率图表。我可以使用 TPSM82813的效率图表作为参考吗?)

他们使用相同的刀版,而您进行了一些筛查?  

此致,

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我发现他们的电流限制不同。 因此,我想将我的问题更改如下:

    它们的规格是否与当前限制相同?(例如,我们可以找到 TPSM82810 (4A 版本)的效率图表。我可以 使用 TPSM82813的效率图表作为参考吗?)

    他们使用相同的刀版,而您进行了一些筛查?  

    此致,

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,开始吧,

    是的,除当前限制外,所有规格都相同。  图形适用于两台设备。

    谢谢,

    克里斯