This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:如何将 bq24072用于有线充电应用

Guru**** 2390975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24072, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080521/bq51050b-how-to-use-a-bq24072-into-an-application-for-wired-charging

部件号:BQ51050B
“线程”中讨论的其它部件:bq24072,BQ24040

您好,  

继续提问,我可以在  bq51050B 数据表的 Pag 32示例上使用 bq24072 (图37)。  无线电源接收器和有线充电器)

应用程序上的 BQ24040 只有一个引脚(输出)用于为电池充电和为 系统供电。

但是,bq24072有一个用于连接系统的 OUT 引脚,以及一 个用于连接电池并为其充电的 BAT 引脚。

有一个 FET (Q2)在内部连接两个引脚。  

我的问题是:  是否可以将 BAT 与外部绑定在一起

提前感谢您的帮助,

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好,

    使用 bq24072代替 BQ24040没有问题,如示例所示。 由于输出引脚是 BAT 跟踪输出,因此不适合将 BAT 和输出引脚连接在一起。 使用 bq24072时,将 BAT 引脚连接到+Pack 正常。 如果未使用,则可以在连接电容器的情况下使 bq24072上的输出引脚保持浮动。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,
    感谢您的快速回复。
    这让我有点惊讶。 我知道 DEOUT 是系统电源的输出。 数据表显示:

    输出: 系统电源输出。 (笑声)  连接到系统负载。

    将负载直接连接到 BAT 的可能性是显而易见的,但当电池电量低时(例如),我将失去用 USB 电压为系统供电的能力。
    是否有办法保持这两种可能性?

    此致,

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好,

    使用 bq24072,您可以将负载连接到输出引脚。 如果没有 USB 电源,您仍可以通过 BQ51050B 进行无线充电,并在 bq24072的输出引脚处为负载供电,而 bq24072输出引脚则由电池供电。

    当存在 USB 时,如9.2.2.1 有线和无线充电的设计要求中 BQ51050B 数据表中所述,FET 将激活, BQ51050B 将禁用 BAT 针脚。 然后,USB 电源可以通过 FET 进入 bq24072的输入,并在为输出负载供电的同时为电池充电。

    [引用 userid="242986" url="~ë/support/power -management/f/power -management-forume/1080521/bq51050b-ho-use-a-bq24072-into an 应用程序-有线充电/3999403#3999403"引用 userid/bq51050b-h-使用说明- bq24072 -用于有线充电的应用程序-有线充电能力[如果连接系统时,该系统的电压不足,则可能会直接丢失。]

    尽管具有球棒跟踪功能,但当您将系统连接至输出插针时,bq24072也不是如此。  如图8-4所示。 bq24072输出调节电压与电池电压, 输出电压将保持在3.4伏,直到 VBAT 大于3.2伏。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    我想,现在我明白了:我当时假设我需要将我的负载放在 bq24072的输出引脚上进行有线充电,并通过无线充电将负载放在电池上。
    我不清楚 bq24072在无线充电过程中是否仍可供使用。

    因此,结论是 :负载应  在 bq24072的外引脚上,而不管充电方法如何,而不是在电池上。 这是正确的吗?

    再次感谢,致以诚挚的问候,
    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好,

    是的,如上一份答复所述,当有适配器时,B51010B 将在 BAT 针脚上获得高阻抗,从而使 bq24072充电。 使用无线充电方法时,BQ51050B 将为电池充电,因为输入针脚处的 bq24072不会通电。

    [引用 userid="242986" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1080521/bq51050b-ho-use-a-bq24072-ino-an-an-application-for-wired 充电/3999641#3999641"],因此,   无论充电方法如何,只要24072 bq. 这是正确的吗?

    是的,这是 bq24072等电源路径设备的一项功能。  有关详细信息,请参阅 bq24072数据表的9.3.4动态电源路径管理部分,该部分介绍了此功能。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安东尼,他非常乐于助人。
    我现在明白了方向。
    在星期六工作,你会感觉很好!
    祝你度过一个美好的周末

    此致,

    古斯塔沃