Other Parts Discussed in Thread: TLV840-Q1, TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV840-Q1 “线程: TPS3840”中讨论的其它部件
您好,
TLV840-Q1原理图第一页上的典型应用电路显示了部件号:TLV840MADL29Q1。
但是,产品页面上的订购信息中显示的唯一2.9V 选项是 TLV840MAPH29,这是推挽式版本。
此外,在产品页面上,它甚至没有显示2.9V 作为阈值电压的选项...
此零件的漏极开路版本是否具有2.9V 阈值? 如果是,为什么它不会显示在产品页面上?
谢谢,
丹尼尔