This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:如何实施 Ilim,ICHG 和 VSET 引脚?

Guru**** 2337110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080242/bq25616-how-are-ilim-ichg-and-vset-pins-implemented

部件号:BQ25616

我正在对使用 BQ25616RTWR 的电路执行最坏的情况和降额分析。 我找不到关于 Ilim,ICHG 和 VSET 引脚如何实现的描述,以确定我是否符合下拉电阻器的额定值。  我尝试探测引脚,在 Ilim 和 VSET 引脚上获得<1mV;ICHG 在~0.25V 和~1V 之间变化(取决于我使用的充电器类型)。

是否有人能解释如何实施与这些引脚相关的电路和/或预期的电压/电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,  

    通过 BQ25616数据表,所述三个引脚的绝对最大电压范围为-0.3V 至7V (第8.1节),每个引脚的可接受电阻额定值如下。  

    ICHG:~Ω(225欧姆至2257欧姆)  

    Ilim ~Ω(149欧姆至956欧姆)  

    使用表7-1引脚功能中列出的可接受电流范围以及电气特性表中的 K_ICHG 和 K_Ilim 值可以找到这些电流范围。  

    Vset:

    使用这些可接受的电阻范围以及 VSET,ICHG 和 Ilim 上可能的最大电压,您应该能够验证所需的电阻额定值。  

    此致,

    加勒特·克雷格尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特,您好!

    我认为绝对最大电压额定值是指引脚可以处理的电压(即保护二极管将引脚夹紧到导轨上),而不是引脚实际执行的电压。

    如果我们假设最大电压为7V,甚至是5V (对于典型 的 USB 导轨电压),则225欧姆电阻器中耗散的功率为5^2 /225=0.11W。 我希望我不必使用大于0402电阻器的电阻器(限值为0.063W)。  

    根据我的测量结果,引脚的电压不是5V (这就是为什么我真的很想知道引脚的工作原理)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,  

    对于此设备,无法公开共享这些 PIN 的准确实现。 尽管我建议参考 BQ25616评估模块(EVM)上使用的电阻器额定功率,以了解引脚的性能。

    下面是 EVM 用户指南 SLUUC73 - BQ25616EVM 用户指南的链接

    在第15页上,您可以看到连接到 VSET,ICHG 和 Ilim 的所有电阻器都是0402个额定电阻器,电阻为0.063 W,因此您不必再使用任何更大的电阻器。  

    此致,

    加勒特·克雷格尔