This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:将 BQ27531-G1连接到 bq24292i 而不是 bq2419x

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I, BQ27531-G1, BQ27421-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080378/bq27531-g1-interfacing-bq27531-g1-to-bq24292i-instead-of-bq2419x

部件号:BQ27531-G1
线程中讨论的其他部件:BQ24292IBQ27421-G1BQSTUDIOGPCCHEMEV2400

您好,

我们计划在设计中使用 bq24292i 电池充电器,我们正在寻找可与充电器一起使用的电量监测计。

  • 对于燃油表零件 BQ27531-G1:
    • 它是否可以连接到  bq24292i 充电器,以便独立操作,而无需主机干预?
      • BQ27531-G1数据表提到它可以连接到 bq2419x (在功能方面类似于 bq24292i)
      • 它是否经过  bq24292i 测试,知道可以无问题地工作?
    • 它是否可以在不连接到电池充电器 IC bq24292i 的情况下使用 ?
    • 电池的化学特性/类型是否有任何可连接的限制? (bq27421-G1有限制)
      • 更新 Chem_ID 的过程是什么?
    •  BQ27531-G1和 bq27421-G1燃油表有何区别?
      • bq27421-G1由电池本身供电,温度值可以来自主机/集成传感器,没有通过 I2C 接口充电器 IC 的选项
      • bq27421-G1只能连接到少数几种电池类型,是不是吗?

我们在电池备份设计方面比较新,如果还有其他需要注意的事情,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦库马尔您好,

    要检查兼容性,您需要检查两个充电器的寄存器,如果它们具有相同的寄存器值和阈值,则可能与量表一起使用,但量表并未正式支持。 从简单的审查来看,大多数登记册看起来都已关闭,但存在一些差异,我建议进行一些测试和审查登记册中的任何差异是否会影响您的应用程序操作。

    BQ27531-G1是一种基于闪存的量规,因此您可以选择更广泛的选项,并能够上传更准确的 CHem ID。 您可以使用 GPCCHEM 工具查找与电池匹配的最佳电池 ID,然后使用 bqStudio 和 EV2400上传到电量表。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒