请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ27531-G1 线程中讨论的其他部件:BQ24292I, BQ27421-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400
您好,
我们计划在设计中使用 bq24292i 电池充电器,我们正在寻找可与充电器一起使用的电量监测计。
- 对于燃油表零件 BQ27531-G1:
- 它是否可以连接到 bq24292i 充电器,以便独立操作,而无需主机干预?
- BQ27531-G1数据表提到它可以连接到 bq2419x (在功能方面类似于 bq24292i)
- 它是否经过 bq24292i 测试,知道可以无问题地工作?
- 它是否可以在不连接到电池充电器 IC bq24292i 的情况下使用 ?
- 电池的化学特性/类型是否有任何可连接的限制? (bq27421-G1有限制)
- 更新 Chem_ID 的过程是什么?
- BQ27531-G1和 bq27421-G1燃油表有何区别?
- bq27421-G1由电池本身供电,温度值可以来自主机/集成传感器,没有通过 I2C 接口充电器 IC 的选项
- bq27421-G1只能连接到少数几种电池类型,是不是吗?
- 它是否可以连接到 bq24292i 充电器,以便独立操作,而无需主机干预?
我们在电池备份设计方面比较新,如果还有其他需要注意的事情,请告诉我们。