请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS548D22 您好:
根据 TPS548D22数据表,第6页中的 VBP 为2.93V。 但是,BP LDO 输出电压为5.07V。 为什么描述不同?
谢谢!
贾根


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TPS548D22的“通电重置”过程中,BP 电压将达到2.93V,并在检测编程引脚(FSEL,模式,VSEL)上的电压时保持在该电压。 然后,一旦完成了针脚检测,BP 将在正常操作过程中升高到5.07V。
BP 保持在 UVLO 电压以下,以确保在引脚检测过程中获得稳定,调节的 BP 电压,然后升高到5.07V 以上,以提供更高的 MOSFET 栅极驱动电压,从而提高效率,特别是在高电流下。