This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:2接地连接问题

Guru**** 2815095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080477/bq78350-r1a-connectivity-issues-for-2-gnd

部件号:BQ78350-R1A

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

该项目是一款4系列电池。 测量到 DIG_GND 的 SMBus 电压时,发现当所有4个单元都在机器中时,SMBus 与 DIG_GND 的电压是正常的0V。 卸下一个电池时,SMBus 对于 DIG_GND 为-5 V,并且电池中只放置了3个电池,这是一个负电压,会导致下图中的转换芯片损坏。

客户的理解如下:

当电池少于一个电池时,BQ73850无法正常工作,因此 DSG_EN 未打开。 ANA_GND 和 DIG_GND 为打开状态,但 MOS 射线管会使两侧的 GND 处于负状态。 这是正确的吗?

问题:

1)  BQ73850的配置是否有问题?

2)如何解决两个接地之间的负电压问题?

3)短路 ANA GND 和 DIG_GND 可以直接解决负电压问题,直接导入是否正确?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/yunhu_2D00_zhuban_2D00_v03.pdf

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃