This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:使用 BQ77905测量温度

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080443/bq77905-temperature-measurement-with-the-bq77905

部件号:BQ77905
我一直在考虑使用 BQ77905作为 BMS。  由于我使用的是3个细胞,最好有2个 NTC 来更可靠地感知细胞温度。
我发现  BQ77905只有一个热敏电阻通道,是否可以测量两个 NTC? 你会怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,胡安,

    不能,您无法使用单个通道测量两个 NTC。

    如果要堆叠多个设备,唯一的方法是增加电阻,因为每个 IC 都有一个热敏电阻。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门