This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:LM61440-Q1待机模式应用场景

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080267/lm61440-q1-lm61440-q1-standby-mode-application-scenarios

部件号:LM61440-Q1

您好,专家

此设备具有待机模式,如下所述:

 

我不知道哪些应用 场景需要使用此模式?

我的客户想知道如何使用此模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梅农,

    VCC 不应连接到任何外部负载,是否要使用 VCC?  

    待机是 VCC 电压的内部激活状态,请做好准备,但不要放电。  

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃琳娜

    感谢您的解释。

    我的客户只想知道 设备需要在什么情况下进入此模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梅农,

    设置正常 VIN,并将 EN 保持在1.1伏至1.263V 之间 ,可能会进入此模式。

    埃琳娜