This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630ARNXEVM:为 LMR33630AQRNXTQ1选择右电感器

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR33620, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082340/lmr33630arnxevm-select-right-inductor-for-lmr33630aqrnxtq1

部件号:LMR33630ARNXEVM
线程中讨论的其他部件:LMR33630LMR33620LMR33610

你(们)好  

 我 在项目中使用了 LMR33630AQRNXTQ1。 选择电感有一些问题。

当我使用 TI 的 WEBENCH:输入9-16V (典型12V),输出6V,1.5A 和 L1的建议电感为8.2uH 时,模拟 DC/DC。 当我将输出电流更改为0.6A 时,L1也是8.2uH。 这种电感似乎与输出电流无关。

 但如果我在数据表(SNVSB26C–2018年6月–2020年10月修订)第21页,计算出的电感值约为16.7uH。

 如果我的输入电压为12V,输出为6V@0.6A,您可以帮助我选择哪种电感值?

 谢谢。

此致。

张铭莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于该器件,我们 的电感基于调节器额定电流的30%的波纹电流,而不是输出  

    应用程序中需要电流。  这就是为什么在 Webench 中更改负载电流时电感没有改变。

    如数据表所示,波纹电流百分比可能在设备额定电流的20%至40%之间变化。

    如果是 LMR33630,3A 的30%将提供0.9A 的波纹电流。  如果您的负载电流仅为0.6A,则此值会比较大,

    因此,您可以使用较小百分比的波纹。

    但是,最好选择额定电流较小的设备。  您可能需要查看 LMR33620或 LMR33610。

    在任何情况下,计算电感和其他组件的最佳方法都是使用我们产品文件夹中的计算器工具

    此设备。  您可以使用下拉菜单选择此系列中的其它设备。  为了方便起见,我在这里附上了一份副本。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LMR336x0_5F00_calculator_5F00_B1.xlsx