This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS25947:了解 eFuse 数据表中使用的常见术语

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082314/faq-tps25947-understanding-common-terminologies-used-in-efuse-datasheet

部件号:TPS25947

了解 eFuse 数据表中使用的常见术语

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. VUVLO (R)-UVLO 上升阈值:要启用 UVLO 引脚处的设备电压应大于 VUVLO (R)

    2. VUVLO (F)-UVLO 下降阈值:要禁用 UVLO 引脚处的器件电压,该引脚应小于 VUVLO (F)

    3. VOVLO(R)-OVLO 上升阈值:要禁用 OVLO 引脚处的设备电压,应大于 VOVLO(R)

    4. VOVLO(F)-OVLO 下降阈值:要启用 OVLO 引脚处的设备电压,该引脚应小于 VOVLO(F)

    5.转换速率-这是 eFuse VOUT 随时间(dVOUT / dt)升高的速率。eFuse 设备可以针对特定转换速率进行编程以控制浪涌电流。 浪涌电流是负载(如大型电容器)在为其供电时所消耗的电荷电流。 有关详细信息,请参阅 TPS25947 器件数据表中的8.3.5.1转换率(DVDT)和浪涌电流控制。

    6.热关机- eFuse 设备内置了称为热关机的过温保护。 导致 eFuse 内部 FET 功率消耗较高的事件会使内部 FET 接线温度超过安全阈值,通常约为150C。 达到安全阈值后,FET 将关闭以保护 eFuse 设备

    7.自动重试-这意味着如果部件由于热关机等故障事件而关闭,则可以尝试自己重新启动。 通常,设备会等待一段时间,等待连接温度冷却至低于 TSD 阈值10C (TSDHYS),加上固定时间(热关机自动重试间隔),然后在关闭后因故障而尝试重新启动。

    8.锁扣关闭-这意味着如果部件由于热关闭等故障事件而关闭,则不会尝试自己重新启动并保持关闭。 要再次启动部件,必须执行电源循环。

    9.电流限制和快速跳闸 - eFuse 器件有两个过电流阈值:电流限制(Ilim)和快速跳闸(ISC),可提供过电流保护。 当通过设备的电流超过电流限制但在输出软短路等情况下低于快速跳闸阈值时,eFuse 设备会将负载电流调节到电流限制(称为有效电流限制)。 如果发生硬短路等情况,通过器件的电流超过快速跳闸阈值,eFuse 器件会将电流调节到低于 Ilim 的水平,Ilim<IOUT<ISC。

     

    有关 eFuse 基本功能的更多详细信息,请参阅以下链接,根据要求查找部件: