This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53311:TPS53311RGTT

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082252/tps53311-tps53311rgtt

部件号:TPS53311

您好,

请您提供清晰的观点和指导,为该监管机构设计薪酬网络,

我的配置是 Vin 3.3V 至5V Vout = 1.05V 和 Iout = 1.8A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,我想知道 TPS53311是否有任何特定的兴趣。

    我建议您使用我们其中一款设计简单,性能更好,更具优势的新型设备。

    TPS53311的补偿网络设计 在数据表中进行了说明。 请遵循逐步设计。  

    此致,

    芬宾