This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:VIN=VOUT 时的占空比

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082133/tps631000-duty-cycle-when-vin-vout

部件号:TPS631000

大家好,团队  

我的客户正在考虑 TPS631000,其状况如下。  

・Vin:4.5V~5.5V (典型值),额定值为5V  

・输出电压:5.0V (在±5%以内)

・输出电流:1.5A  

在这种情况下,客户应如何使用公式(2)计算数据表中的占空比?  

如果客户同时为输入电压和输出电压使用5V 电压,则占空比为0。  

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/tps631000.pdf#page=11

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Jo,

    公式2仅在增压操作期间使用,如果客户想选择合适的电感器,请采用推荐的电感器。

    此致