This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:电容器查询

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082420/lm4132-capacitor-inquiry

部件号:LM4132

您好,

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户询问 了 LM4132。 请帮帮我们。 谢谢你。

我们在新设计中实施了 LM4132DMF-3V3。 该部件为 TCXO 提供3.3V 导轨。 我们已经测量到从 LDO 传输到 TCXO 的噪音太大。 我们还测试了在 LDO 的输入和输出中使用44uF 电容器时的噪声效应是否会降低。 现在,数据表没有说明输出处的44uF 是否会导致 LDO 不稳定。您的建议是什么?

数据表不清楚。 它建议 LDO 在 Cout = 10uF 时保持稳定。 它不会说这是由设计还是通过测量来实现的。 它还指出,可以使用 CIN>=Cout 和 Cin,最高可达22uF。

我的问题是,我是否可以在不存在 LDO 稳定性问题的情况下使用44uF=Cout =Cin。

期待您的帮助。 谢谢你。

此致,

塞德里克



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    为了澄清,这是一个电压参考-它是否用作电源调节器? 如果是这样,它可能不适合执行此任务,因为电压引用通常会影响输出电流功能,以获得更好的噪音和稳定性性能。

    因此,如果您注意不要将部件加载太多,则仍可以将其用作 LDO。

    要回答您的问题——是的,您可能可以在输入和输出上放置大电容器——只需认识到启动时间会因电容大而受到影响。

    如果遇到稳定性问题,还可以选择在参考电压输出和输出电阻前添加一个小系列电阻(1欧姆)。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    —托尼