This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的替代建议

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082192/alternate-suggestion-from-ti

“线程:LM25148”中讨论的其它部件

我是 Honeywell Aerospace 的组件工程师。

‘正在寻找德州仪器(TI)的 FFF 兼容替代产品,用于停产的 Renesas 电子产品 MPN ISL6218CVZ’。

如果您能优先分享,请不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉希

    在 PMIC 集团中,我们没有任何合适的替代产品。 我将把这张机票转给我们的多阶段和控制器解决方案团队。


    MCS 团队,

    客户正在寻找 ISL6218CVZ 的替代 产品。 如果您有什么东西,请告诉我们,如果没有,我们应该转接至某个应用程序 BSR 组,因为它们可能也有解决方案。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯  

    MCS 团队对此也没有解决方案。 另一个要检查的小组是宽 VIN 产品。 我会给他们分配以防万一!

    谢谢,

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉希

    了解具有42V 最大输入电压,可编程切换频率,峰值电流模式控制和多相稳定的 LM25148同步降压控制器。 但是,它没有数字接口功能,因此它不是您提到的部件的 FFF 替换件。 您可以浏览我们的控制器产品组合 ,根据需要找到更合适的设备。

    此致,

    蒂姆