This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24158:低充电电流

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082456/bq24158-low-charging-current

部件号:BQ24158

您好,

 我们在设计中使用电池充电器 BQ24158FFT。 我们的目标电流为100mA,我们将 Rsns 用作820mE。 但充电电流仅需30 mA。

以下是维护的寄存器配置

内存位置
正在充电 增压
0x80 (重置) 0x80 (重置) 0x00
0x38 0x39 0x01
0xA/0x8E 0xB 0x02
0x03
0x9 0x9 0x04
0x24 0x24 0x05
0x40 0x40 0x06

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652953/bq24158-could-not-charge?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24158#

通过引用上述案例,我们尝试了寄存器2的新配置,如建议的0x8E,但充电电流仍没有变化。 请建议我们如何解决该问题。

在数据表中,寄存器配置不清楚。 此外,我还检查了 EVM 的用户指南。 是否可以共享包含注册配置完整详细信息的任何文档?

请提前感谢

巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们无法配置寄存器4和6,如下所示

    04 - 0x7B (仅配置为4B)

    06 - 0x80 (仅配置为40)

    请提前感谢您的参与。

    巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baghiya,

    在 IC 的 CSOOUT 引脚(即电池)升至2.0V 以上后,寄存器06只能写入一次。  它在寄存器02和04中设置最大充电电压和电流。  写入后,该寄存器将被锁定,直到 CSOOUT 引脚降至2.0V 以下并重置。

    如果 WD 计时器到期,寄存器将重置为默认值。   上表中显示的是定期/连续将0x80写入 reg 0x00。

    只要值不高于 Register 06中设置的最大值,就可以重写寄存器04和02。

    电荷电压范围为3.5 V 至4.44 V,偏移量为3.5 V,步长为20 mV (默认值为3.54 V),使用位 B2-B7。   

    如果使用了68- mΩ 感应电阻器且 LOW_CHG=0,则充电电流感应电压偏移为37.4mV,默认充电电流为550mA。  电阻越高,默认充电电流为68/82*550mA。  使用位 B2-B6将增加偏移量。  数据表第37页的示例如下:

    此致,

    杰夫