This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:读取寄存器时出现电压错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082657/bq78350-r1-voltage-error-while-reading-register

部件号:BQ78350-R1
线程中讨论的其他部件:BQ76920BQ78350

大家好,团队

客户将电池的 AFE 电池单元图配置为1 2 3 5。  但是,当使用高级通信 SMB 读取单个单元的电压时,它只能读取0x3f 0x3e 0x3D 0x3c,1 2 3 4的电压。  客户的理解是,应该读取0x3f 0x3e 0x3D 0x3b,1 2 3 5的电压。 正确吗?

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    AFE 单元图寄存器将 BQ76920设备的连接引脚映射到 BQ78350。 然后,BQ78350将只报告单元格1,单元格2,单元格3,单元格4 (0x3F,0x3E, 0x3D,0x3C),因为它是一个4单元系统。  

    请记住,BQ78350-R1也在与具有 I2C 的 BQ76920通信。 此寄存器定义从 BQ76920设备读取哪些 I2C 寄存器。 (请参阅 BQ766920注册表)。  

    此致,

    马特