This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:WDI 问题

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082553/tps3823-wdi-questions

部件号:TPS3823
“线程:TPS3820”中讨论的其它部件

亲爱的专家

我们的 VDD 与 LDO 的电压为3V,MR 引脚设为高电平。我们测试了 WDI 的高电平或低电平大于2.5s,重置仍输出高电平,只有在我们将 R100添加到 GND 后,发出大于2.5S 的高或低信号时,重置才能输出低信号。

下面是示意图。

1.我们现在处理的是 R100的拉力电阻,WDI 引脚,不管是否有脉冲变化,RST_RF 引脚始终是高电平的(MCU 的 P0.05引脚被设置为模拟输入,此重置芯片将生成脉冲本身, 大约1.6秒的间隔,我们认为这是他们自己的 WDI creat 信号);

只有在获得 r100拉力电阻后,如果脉冲没有被赋予,rst_RF 才会输出大约200毫秒的低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gabriel  

    几条评论-

    * TPS3820的200ms 超时。 请您确认一次。  

    * WDI 需要 I_IH 和 I_IL =190uA 才能正常工作。 请确保您的 P0.05线路能够驱动该线路,还是可以在路径中添加数字缓冲器。 此外,如果驱动器是正确的,则无需22k 下拉。 如果驱动器在某段时间内不能正常工作,则 WDI 针脚可能有开路检测,内部信号将保持高复位。  

    *我认为您使用的是 VIT 2.5或3.0 V 选件  

    此致

    Trailokya