This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:对 bq40z80&#39的电源开启复位有疑问

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082523/bq40z80-a-doubt-about-bq40z80-s-power-on-reset

部件号:BQ40Z80
“线程”中讨论的其它部件: BQ78350

嗨,TI 的专家,

这是基于 bq40z80的问题。具体描述如下:

客户想要 直接从机器更换新电池单元,以延长使用时间。

但是  ,在仪表断电(所有单元格都被移除后)然后通电(所有新单元安装后)后,bq40z80的寄存器状态可能会出错(例如,RSOC 可能保持0%或100%),这通常需要重置命令。

那么,我可能会问,是否有硬件方法可以像 bq78350的 TS1引脚上的高电平电压一样重置设备?

如果没有,如何解决问题?

最佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发送 enable 命令之前,始终先附加单元格。发送 enable 命令后,单元格不得断开连接。 没有单独的复位针脚,但如果电池处于静止状态,电源循环可能会有所帮助。 使用蓄电池时,电压将自行修正。