This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:滞后

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082348/tps3702-hysteresis

部件号:TPS3702

如何解释滞后值的影响? 数据表记录了0.55%的滞后情况(最小0.3%,最大0.3%) 0.8%)加上 一条注释:标称跳闸点。 这到底是什么意思?

示例:TPS3702CX33 +/-4%额定阈值,+/-0.9%阈值精度将导致阈值范围为+/-3.1至+/-4.9%。 为了从跳闸点切换回磁滞,我们使用极端值0.8%。 如果我正确理解注释,滞后的绝对值是过压(OV):3.3V*(1+4%)*0.55%=18.876mV,欠压(OV):3.3V*(1-4%)*0.55%=17.424mV。 因此,这意味着不同的滞后值。 我的意思是对的吗? 在 TPS3702解码器计算扩展表中,磁滞极端值0.8%被称为标称阈值超出阈值精度。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯,你  

    电气表中的脚注1是指典型的 VIT+UV 和 VIT-OV。  

    滞后始终是跳闸点的因素。 因此,紫外线和 OV 的滞后将不同,因为紫外线和 OV 跳闸点不同。

    计算器分布表使用 0.55%的 典型紫外线上升/ OV 下降,使用0.8%的最大和最小值计算 最坏病例。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Trailokya,

    感谢您的澄清。 关于阈值。 我已经看到,在 TPS3702解码器扩展表中,从数据表4中使用了释放的阈值,该表不能反映精确的额定 UV/OV 阈值。 这些值在小数点后的四舍五入精度为两位数,因此与计算出的阈值不完全相同。 你能确认吗?

    祝安德烈亚斯好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯  

    没错。 它被四舍五入到数据表4中给出的2位数。  

    此致  

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!