This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675M-3.3

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082621/lm2675-lm2675m-3-3

部件号:LM2675

当负载较轻时,它会间歇性地振荡。
负载约50mA。
它是260kHz 到130kHz。
这是否是异常使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能检查电路是否在500mA 时正常工作吗? 如果没有,请上传电路设计和布局以供查看。

    B R

    安迪