This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61016:使用输入电压计算输出电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082350/tps61016-calculate-output-current-with-vin

部件号:TPS61016

你(们)好

我正在尝试设计 具有两个输出电流为3.3V 的 AA 电池的电池单元系统,我想知道如何计算  具有不同 VIN 的输出电流(作为电池放电)。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    首先要了解当前限值规格。 如 EC 表所示,TPS61016具有最小1.07A 开关电流限制。

    然后,您需要检查 TPS61016的效率级别,并选择一个典型值。 选择85%

    然后计算电感器电流波纹,假设电感为33uH。 对于 VIN=1.8V,波纹大约为58.5mA。

    因此,最大输出电流可以按以下公式计算:

     =Vin*(1.07至0.5×0.058)*0.85 / 3.3 = 0.268Vin

    您可以自行简化不同 VIN 的方程式。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    感谢您的快速回复和出色的解释。  

    谢谢