This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:必要的技术指导

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082263/lm3405a-required-technical-guidance

部件号:LM3405A

我有使用上述 IC 的设计 LED 驱动器,它正在通电,但我无法将电流设置为0.75mA @ 12.8V 输入我已连接3个串联白色 LED 和6个并联,我需要驱动器的9瓦输出。 根据设计参考,我选择了组件,驱动器工作正常,但电流增加不超过200mA 电流正在下降,但 LED 立即开始闪烁。 请指导。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请分享您的设计原理图以进行分析吗?

    巴西,

    罗宾