This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:LM5119的六相解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119, PMP10979, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082104/ucc39002-six-phase-solution-for-lm5119

部件号:UCC39002
线程中讨论的其他部件:LM5119PMP10979100A

PMP10979被描述 为四相 LM5119解决方案。

https://www.ti.com/tool/PMP10979

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/power-tips-design-considerations-for-4-phase-1200w-synchronous-buck

我考虑一下带有负载共享控制器的六相解决方案的 LM5119。

这些解决方案是否可行?

(VIN:12V,输出电压:1.2V,输出电压:100A)

如果有六相解决方案的参考设计,请告诉我。

如果不是 LM5119解决方案,也是可以的。  

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    UCC39002不能用于 LM5119的六相溶液中。

    对于负载共享控制器 UCC39002,它不用于相 交错,而只是用于负载共享。

    在 UCC39002应用中,每个模块都需要输出电流用于负载共享控制。  

    我看了一下控制器 LM5119,也没有发现它是否可以直接执行六相解决方案。

    由于我 不熟悉 LM5119,而且它属于其他产品系列,我认为该产品系列的其他应用工程师可以为您提供帮助。

    我建议您使用 LM5119创建一个新的帖子,以查看本例中的六相代码是否有效。