This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:如果高侧 MOSFET 发生故障,则保护输入电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083228/lm5164-protection-from-input-voltage-if-high-side-mosfet-fails

部件号:LM5164
“线程: LM5161”中讨论的其它部件

您好,
我们正在考虑使用 LM5164来支持85Vin,15Vout @ 1A。
阅读 完这篇文章后,有人提到 LM5164不适合隔离的降压拓扑。

  • 如果高压端 MOSFET 短路,您是否有另一种保护 Vin 输出的创造性方法?   
  • 还是其他可支持近1A 输出电流的高电压降压设备?

非常感谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM5161可能是您的最佳选择。

    对于普通降压,防止短路 HS MOSFET 对负载造成损坏的唯一方法是在输出或输入端使用负载开关。

    谢谢