This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:DRV104 Spice 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083183/drv104-drv104-spice-model

部件号:DRV104

我非常喜欢使用 LTSPICE 的 DRV104 SPICE 模型。

任何提及都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred,

    由于零件的使用寿命较短,仿真资源将会受到限制,而现有的模型将会得到支持。 如果需要检查特定行为,请订购 EVM。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kalin,谢谢你这么快的回应。

    您是否计划对 DRV104实施 EOL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred,

    不用客气。 没有计划终止 DRV104。 行为模式的支持因年龄而非常有限。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,请给我一个链接,我可以在其中订购 DRV104的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalin,我找不到任何 DRV104的 EVM 参考。 你可以帮帮我吗?

    谢谢你,弗雷德·克莱特曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred,

    您需要订购下面链接的部件本身和中断板。 您需要将设备焊接到板上。

    https://www.ti.com/tool/14-24-LOGIC-EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    看起来 DRV104设备目前已缺货。 我将与我们的 PME 联系,并将告知您预计的补货时间表或是否有样品可供选择。  

    我将在今天结束前与大家保持联系。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred,

    请与 TSR 合作了解样品的可用性。 我们的数量有限,可以通过这些产品获得。

    此致,

    Kalin Burnside