This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34215-Q1:LMR34215-Q1

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR43620, LMR33610, LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082755/lmr34215-q1-lmr34215-q1

部件号:LMR34215-Q1
线程中讨论的其他部件:LMR33620LMR43620LMR33610LMR36015

您好,

我的要求是6V-36V 输入,5V 输出,1A 输出,环境温度为(-40°C 至90°C)。 请您推荐任何符合所有此要求的部件。 TI 先前曾建议我使用 MPN-LMR34215-Q1,但当我通过放置所有这些输入值来检查工作台电源设计器工具时,它就像无法创建设计一样。 如果您能建议任何部件,这将会有帮助。 确保我需要一个具有集成开关和同步的部件。 小巧紧凑,成本低。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已安装了 LMR43620的设计。  您可能还需要查看 LMR33620或 LMR33610

    谢谢

    e2e.ti.com/.../WBDesign550.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的建议。

    如果您可以建议某些输入电压范围最大为42V (建议的工作条件)的部件,这将很有帮助。 您建议的部件具有最大36V 输入 (建议的工作条件),在我们的情况下,JumpStart 期间的最大电压为36V。 因此,为了安全操作,请建议 零件的最大输入电压为42V。 当前要求和输出电压与我在上一次聊天中给出的相同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能需要查看 LMR36015。

    找到能满足您需求的设备的最佳方法是搜索 TI 网站。

    谢谢