This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:部件号为 TPSM8D6C24的所需电压级别 VIH,VIL (启用引脚)

Guru**** 2814375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083168/tpsm8d6c24-required-voltage-level-vih-vil-enable-pin-for-the-part-number-tpsm8d6c24

部件号:TPSM8D6C24

大家好,团队

请提供 VIH (最小)=? VIH (最大值)=?, VIL (最小值)=? 和 VIL (最大)=? 部件号 TPSM8D6C24。

此致,

卡拉亚拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    启用/ UVLO 引脚的规格在数据表中。

    该规格可能与您过去看到的规格稍有不同,因为该引脚除了数字启用功能外,还为其模拟 UVLO 功能指定了引脚。

    为保证“高”输入,输入电压应为1.1伏或更高

    低至高阈值可从1.0至1.1V 不等

    为保证输入“低”,输入电压应为0.9V 或更低

    高低阈值可从0.9V 至1.05V 不等

    EN/UVLO 引脚的绝对最大范围为-0.3V 至5.5V,建议的工作范围为0V 至5V

    当输入过低时,EN/UVLO 引脚具有100nA 泄漏电流,以保持 EN/UVLO 引脚关闭。  这可以防止针脚在浮动时“浮动”到“开”状态。

    5.5μA 高时,EN/UVLO 引脚4.5 µ“滞后”电流,以保持引脚接通,并允许外部电阻对 EN 阈值上的滞后电压进行编程。