This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:PMP9656

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, PMP9656, UCC27517A, UCC27611, UCC27511A, PMP7451, PMP3162, PMP9720, UCC27517, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082166/ucc27517a-pmp9656

部件号:UCC27517A
线程中讨论的其他部件:UCC27511PMP9656UCC27611UCC27511APMP7451PMP3162PMP9720UCC27517UCC27614

大家好,团队

对于 PMP9656,我们是否可以使用 UCC27517A 替换 UCC27511?

我们看到 UCC27517A 在 TI.com 上有库存,但 UCC27511/A 没有库存

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

     UCCC27611如何? 如果客户想在2022年第三季度获得 MP,LT 是否比 UCC27511更好?

    此致,

    滕盖里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    感谢您的帮助!

    ---

    UCC27517A 与 UCC27511不兼容引脚对引脚。  UCC27611也不兼容引脚到引脚;此外,UCC27611具有内部 LDO,可将栅极驱动电压限制为5V (用于 GAN 应用)。

    ---

    我 可以 通过电子邮件联系您,以确定 UCC27511或 UCC27511A 的部件采购。  除非您愿意改变设计以适应不同的驾驶员。  请告诉我!

    ---

    谢谢,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们以前的设计是参考 PMP7451。 新项目需要12V 150~200W 输出解决方案。

    PMP3162, PMP9720和 PMP9656 均使用 UCC27511DBV 门驱动器。

    但是 UCC27511的交货日期不是很好,您有没有其他建议的部件?

    谢谢,

    埃尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猫王,你好,

    如果我们 愿意使用与 UCC27511不同的非销对销零件,则有许多选项可供选择。  同样,这需要对原理图和布局进行小幅更改。

    请告诉我我们是否愿意使用其他部件(这不是销对销),谢谢。

    ---

    从我们的单通道低端驱动器来看,UCC27517/517A 是一个很好的选择。  与 UCC27511相比,如果这是一个问题,它们的汇电流容量就没有那么大了。  (4A 对8A)

    新型 UCC27614是我们全新的单通道低侧驱动器,具有10A 源和10A 散热器功能。  截至这一职位, 共有3,000套 DSG 成套设备可供使用。

    ---

    我还与佐伊建立了一条电子邮件线程,因此我们可以与我们的团队讨论以确定供应时间表。

    ---

    谢谢!

    亚伦·格格里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您的支持!

    我们可以使用 不同的零件,该项目仍处于 PCB 布局状态。

    如果 UCC27517的电流足以满足我们的应用,我认为 UCC27517将比 UCC27614更好,因为封装更小。

    我可以在 PMP9656中使用 UCC27517而不是 UCC27511吗?   如何计算栅极驱动器的电流是否足够?

    谢谢,

    埃尔维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猫王,你好,

    不用客气!

    ---

    这是个好消息!  我和我的团队现在正在与佐伊合作。  与 UCC27517 SOT-23封装(2.90毫米×1.60毫米)相比,UCC27614实际上具有较小的 SON (DSG)封装(2毫米 x 2毫米)。  此外,UCC27614的驱动强度比我们讨论过的任何其他部件(10A 源和10A 散热器)都要高。  因此,如果担心高驱动力,UCC27614是一个很好的解决方案。

    UCC27哥伦比亚 的驱动电流可能足以满足您的应用需求,但这取决于您希望 MOSFET 切换的速度。  开关时间与栅极驱动器和功率 MOSFET 中的功耗是同步的。  我们的文档《 浇口驱动器基础知识 》在第2.7节“功耗损失”中介绍了切换时间和功耗。

    驱动电流越高,只需更改栅极电阻值即可更改可流入 MOSFET 栅极的电流量,从而为您提供更大的灵活性。

    ---

    佐伊,团队和我目前正在努力为 UCC27614DSG 提供服务,如果您需要,请告知佐伊。

    ---

    请告诉我这是否有帮助;否则请随时跟进!

    谢谢,

    亚伦·格格里希