This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:UCD3138128

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083038/ucd3138128-ucd3138128

部件号:UCD3138128

关于数据表中的 RSVD 引脚,它应该连接到 BP18到1K。

如果 RSVD 连接到 GND,会有什么副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,可能会对功耗和长期可靠性产生潜在影响。  我认为这也可能导致系统噪音问题。  我不会反对数据表建议。