This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953-Q1:启用 TPS22953-Q1时,如果输出端子从其他电源连接,它是否仍能防止回流?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082930/tps22953-q1-when-tps22953-q1-is-enabled-if-the-output-terminal-is-connected-from-other-power-sources-can-it-still-prevent-backflow

部件号:TPS22953-Q1

大家好,团队

启用 TPS22953-Q1时,如果输出端子从其他电源连接,它是否仍能防止回流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amelie,

    不能,虽然 RCB 内部部件可以通过 Vout 供电,但只有当 EN 过低或通过 SNS 触发故障时,才会启用这些部件。

    此致,

    Kalin Burnside