This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:未知组件值

Guru**** 2693605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082954/bq76925-unknown-component-values

部件号:BQ76925

我们正在设计基于 此原理图 的 BQ7625和 MSP430G2xx2电池管理板(请参阅图1第4页)。 在设计原理图时,我们遇到了一些组件,但我们不确定这些组件:

  • 什么是 NA 组件? (具体而言,我们想知道卸载回路中的 R30。)
  • 我们应该放置零欧姆电阻器,还是可以用电线来近似这些电阻器? (例如,R11和 R12被标记为零电阻。)
  • 抑制电路中的 D5有双行——这是否与常规齐纳二极管不同?
  • 根据功耗和应用情况,我们应该如何选择 Rin 值?
  • RSENS1/RSENS2并行电阻器与电流传感器电路中的单个电阻器有何不同? (参见下图)
  • 显示按钮检测电路中的 SMBus 和 COM 是什么?

下表还列出了过时/不可用的组件(组件编号参考链接数据表中的电路图)。 是否有任何推荐的替代方案来替换这些组件?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natasha,

    • 什么是 NA 组件? (具体而言,我们想知道卸载回路中的 R30。)
      我不知道这种阻力是什么。  我们的 EVM 中没有这一点,它可能只是一个电阻器,用来创建分压器以调整 ADC 的电压。
    • 我们应该放置零欧姆电阻器,还是可以用电线来近似这些电阻器? (例如,R11和 R12被标记为零电阻。)
      这些零欧姆电阻器本质上是跳线。 如果您需要连接并确信连接正确,则可以用电线替换。
    • 抑制电路中的 D5有双行——这是否与常规齐纳二极管不同?
      它是一个单向电视二极管,用于 ESD 保护以保护 IC。 D4用于夹紧进入的电压,可能是为了保护引脚在瞬态事件中不超过绝对最大值。
    • 根据功耗和应用情况,我们应该如何选择 Rin 值?
      Rin 是根据单元格平衡电流选择的。   有关选择此组件和其他组件的指导,请参见数据表的9.2.1部分“设计要求”。 功耗 通常应较低,请参阅 数据表的第7.5节“电气特性:电源电流”。
    • RSENS1/RSENS2并行电阻器与电流传感器电路中的单个电阻器有何不同? (参见下图)
      功耗,您可以根据感应电阻器基于最大电流的功耗并联放置多个电阻器。
    • 显示按钮检测电路中的 SMBus 和 COM 是什么?
      SMU 是一种与 I2C 兼容的通信协议。 COM 很可能是通信缩写。

    我建议您阅读我们的数据表,了解如何设计 IC,同时阅读EVM 用户指南入门 应用报告。

    您可以在线查找过时的零件,并从那里搜索类似的零件。 您还可以查看我们的 EVM BOM 以获得更多指导。

    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门