This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题]效率如何影响非隔离 DC/DC 转换器的占空比?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083141/faq-how-efficiency-influences-duty-cycle-in-non-isolated-dc-dc-converters

许多工程师正在使用直流/直流转换器为其电源系统供电,以提供稳定和清洁的电源。 由于效率不能达到100%,因此必须以某种方式影响 DC/DC 转换器的工作。 本 E2E 常见问题将介绍效率如何影响工作周期 D,并在 TI 的 DC/DC 转换器数据表中引入工作周期计算公式的起源。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    效率  η 和工作周期的关系 源自 节能法:

    VIN*IIN*η Ω=VOUT* IOUT

    其中:

    VIN:输入电压

    输出电压:输出电压

    输出电流:输出电流

    ŋ:效率

    升压转换器:

    对于升压转换器,输入电流的平均电流等于电感器的平均电流。 我们有:

    IL-= IIN

    电感器的平均电流与输出电流的关系如下:

    IL-*(1-D)= IOUT

    因此,用上述方程式替代节能法,我们有:

    VIN*IL*Δ T =η µ V IL-(1-D)

    从方程式中删除 IL,我们为升压转换器在效率 η 和占空比 D 之间建立关系:

    D=(VOUT-VIN*μ η)/VOUT

    同样,我们也有降压转换器和降压-升压转换器的关系

    降压转换器:

    D=VOUT/(VIN*μ η)

    降压-升压转换器:

    D=VOUT/(VIN*η+VOUT)

    摘要如下:

    可以看出,随着效率的降低,这种责任总是在增加。 这意味着转换器正在尝试从输入端消耗更多能量。

    此致,

    吴文豪

    BCS 应用工程师