This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116FEVM-571:板尺寸

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630702EVM, TLC59116FEVM-571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082331/tlc59116fevm-571-board-dimension

部件号:TLC59116FEVM-571
线程中讨论的其他部件:TPS630702EVM

大家好,团队,我们是否有这个董事会的整体层面?

1) TPS630702EVM

2) TLC59116FEVM-571

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    TLC59116FEVM 的尺寸 为4.65英寸 ×3.2英寸 ×0.062英寸(11.81厘米×8.13厘米×1.57毫米)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark,您好!

    TPS630702evm 的尺寸为5.58cm*4.96cm*2.54cm

    此致