This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612-1DBR

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC256301, TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082451/ucc24612-ucc24612-1dbr

部件号:UCC24612
“其他部件”(在“线程”中讨论): UCC256301TIDA-010015测试

我使用 LLC (UCC256301) 拓扑来输出24V / 20A,使用 UCC24612来输出级。

当总电压为340伏时,同步整流器的栅极脉冲就会出现。 但只要是散装

电压增加到368V,同步整流器的门脉冲停止。 原因可能是什么。

此致  

普拉文·希斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文:

    感谢您的帮助。  

    UCC24612感测漏电压以确定门脉冲的开/关,因此,您是否可以将 VDS,VGS 和 VREG 波形分享给我以供参考?

    Vthgon 为-240mV,Vthgoff 为-9mV,因此需要放大 以检查每个波形并查看信号是否正确。  

    请检查368V 和340V 的波形是否为 VbULK。  

    由于 LLC 的切换频率随输入电压而变化,我认为当 FS 增加时可能会发生这种情况。 在检查波形后会更清楚。  

    顺便说一句,如果您不介意,请向我分享示意图以供参考。 非常感谢。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    我们使用 的是 TIDA-010015设计。

    请参阅下面的波形表

    当总电压为350V 时,黄色是 MOSFET 的门脉冲,绿色是 Vgs

    当总电压增加到390V 时 ,黄色是 MOSFET 的门脉冲,绿色是 Vgs

    如果您需要更多详细信息,请告诉我

    此致

    普拉文·希斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文:

    感谢您的反馈。 看来您的 VDS 以350V 和390V 输入连接。  甚至操作也不正确,因为350V 输入。

    VIN=350V

    如下图所示,VDS 回响至正极,门脉冲立即停止,并在 Toff 消隐时间后再次打开。  

    但是,黄色圆圈的斜率很奇怪。  与下图相比,VDS 不应随着这一缓慢的斜率而上升。  

     

    另一个有线点是 VDS 仅为15V,基于  TIDA-010015。 VDS 应高于24V。  请您再次检查它吗? 如果 VDS 仅为15V,则输出可能不为24V。 另请检查 UCC24612-1的 VDD 和 VREG。 如果波形为真,您可能需要检查 LLC 操作是否正确。  

    VIN=390V

    我也有类似的问题。  最大 VDS 电压仅为1.5V。 我认为这应该是不正确的。 可能是由示波器的限制引起的。 但是,他的 VDS 形状像 CCM 回扫,而不是 LLC。 请检查测量结果是否正确?

     

    我认为 VD 没有从 MOSFET 获得正确的电压信号来解决这种问题。 因此,如果测量值正确,请检查电流波形,并确保 VDD 和 VREG 稳定,以先启用 UCC24612。  

    请与我分享您的调查结果,我们可以讨论如何解决问题。  

    谢谢。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。 我将检查并恢复。

    此致

    普拉文·希斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VDD 为14.5V,VREG 为16.5V。 输出电压为24V 稳定。

    下面是 VDS 波形(黄色)。

    我尝试调谐 SR 的缓冲器,但振铃波形不受影响。

    LLC 正在工作,并且具有正弦波形式。  

    我没有电流探测器。 是我可以测量 VD 电流波形的任何其他方法。

    雷加兹

    普拉文·希斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕文:

    波形看起来更好,更清晰。 请问在这种测试条件下,输出电流是多少?

    因为您可以看到 VDS 底部仍在响铃,而不是始终处于负极。 如果电流不稳定,则 VDS 底部应该是不可靠的,因为 VDS=IDS * RDS 和 VDS 不会一直切换。 我认为它可能会以轻负载运行。 如果是,请增加输出负载,以确保当电流流向 MOSFET 漏极源时 VDS 为负。 并检查门脉冲是否激活。  

    VDS 振铃主要来自 PCB 上的 IDS 和杂散电感。 将改进 IC VD 和 MOSFET 驱动器之间的距离。 IC VS 和 MOSFET 源也是如此,以获得更准确的 VDS 信号。 此外,最短的环路测量有助于检查噪音是否真实。  

    如果这对您的情况有帮助,请与我分享。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    感谢你的帮助。 我以前上传的所有波形都不会加载。 下面是具有3A 输出负载的波形。

    黄色为 VGS,绿色为门脉冲。

    16个脉冲中的4个与输出电流3A 的预期相同。 其他 产品是否会随着负载电流的增加而形成理想的形状?

    此致

    普拉文·希斯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文:

    是的,我认为当负荷增加时,浇口脉冲会正常。 如下图所示,VDS 为正数,门脉冲宽度缩小。

    因此,这项行动预计到目前为止。 一旦 LLC 以对称模式而不是突发模式运行,它应该正常运行。   

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的支持。

    此致

    普拉文