This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:输入电视问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082635/lm5069-input-tvs-issue

部件号:LM5069

你(们)好

客户有疑问数据表建议使用电视 SMBJ30A-13-F 如果客户使用的交流适配器 DC 的部件为12V,是否也应使用30V 电视?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    LM5069可以支持高达100V 的电压瞬变。 因此,即便是  SMBJ30A-13-F 也可以用于12V 轨。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    客户现在正在使用 SMBJ12CA 来测量该行,建议更换该行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    SMBJ12CA 也适用于此应用程序。 无需更换。

    此致, Rakesh