This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [BQ76952:关于使用 Bq769x2设备系列进行 OTP 编程的常见问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082914/faq-bq76952-common-questions-for-otp-programming-with-the-bq769x2-device-family

部件号:BQ76952
“线程”中讨论的其它部件: BQ76942

BQ769x2设备的 OTP 编程需要注意哪些关键事项?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ769x2设备系列具有可用于修改设备默认设置的 OTP 存储器。 这对于在生产线上配置重要的设备设置非常有用。

    OTP 应在何时使用?

    对于许多应用程序,不需要 OTP 编程。 设备寄存器可以在启动期间由主机微控制器写入。 这种方法在微控制器代码示例中使用 ,并在 微控制器编程视频中显示。 但是,在某些情况下可能需要生产 OTP 编程:

    • 如果需要配置 REG1或 REG2 LDO 以在启动时启用。 在许多系统中,REG1通常用于为微控制器供电。 但是,即使在这种情况下,用户也应该检查数据表中的设备比较表,因为有预先配置的部件号启用了 REG1。 例如,BQ7695202启用了 REG1,并默认设置为3.3V。  
    • 如果需要更改通信模式。 同样,设备比较表中有几个预配置选项可用,因此订购预配置设备可能比在生产环境中设置 OTP 编程更好。
    • 如果设备正在独立模式下使用。 某些应用不会使用微控制器。 在这种情况下,在 OTP 中对设备设置进行编程非常重要,这样它可以在独立模式下运行。

    对 OTP 进行编程有哪些硬件要求?

    为了对 OTP 进行编程,必须对 BAT 引脚和最高 VCX 引脚(即 用于 BQ76952的 VC16,用于 BQ76942的 VC10)。 否则,设备将不允许 OTP 编程。 这意味着在对 OTP 进行编程时不应连接电池。

    应该使用哪些软件步骤来编程 OTP?

    BQ769x2校准和 OTP 编程指南》第3节列出了软件步骤。 本文档还描述了 OTP 写入次数的限制。

    我在我的系统中使用 SUV 永久故障和保险丝。 在使用10-12 V 低电源对 OTP 进行编程后,如何防止保险丝熔断?

    解决 OTP 编程期间可能触发的任何永久故障的最佳方法是在 OTP_write()命令后修改 RAM 寄存器,然后再退出 CONFIG_UPDATE 模式。 本线程概述了更多详细步骤

    链接至 BQ769x2常见问题主页